请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74720-Q1 大家好、
如 LM74720-Q1的数据表所示、总系统静态电流小于35uA。 能否知道测试设置以及如何获得值? 测试 Iq 时、EN 信号设置是什么?
客户可以在空闲模式下测试电源电流、但发现电流远高于35uA。 他们已经将 EN 设置为2V、但似乎没有帮助。
客户的另一个问题是、它显示在将 EN 连接到 A 或 C 引脚的数据表中、那么该器件消耗的 Iq 为35uA。 需要客户重复此条件? 谢谢!
此致、
Xiaoying