This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:大 Cout 上的行为是什么?

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233551/tps566238-what-is-behavior-on-large-cout

器件型号:TPS566238

您好!

根据 TPS566238数据表的表8-2、Cout MAX 为220uF。  但是、我的客户希望在以下条件下使用它。

  • 器件:TPS566238 @ 600kHz 软件频率
  • 电感:1.0uH
  • 输入电压:5V

  • 情况1:输出电压/电流:1,0V @ 2.5A,  Cout;541uF
  • CASE2:输出电压/电流: 0.7V @ 4.74A,  Cout ; 444uF

遗憾的是,在所有情况下,Cout >220uF。  在这些情况下、他们有什么问题吗?  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motoyasu:

    该器件采用 DCAP-3技术。  在 D-CAP3模式下、稳压器会在一个周期内对占空比的变化作出反应、因此无需大量输出电容即可实现良好的瞬态性能。 添加额外的电容只会增加成本、因为只需220uF 即可观察到相同的性能。

    但是、输出电容过大可能会产生负面影响。  输出电容的阻抗会影响输出滤波器的阻尼、也会严重影响电源的瞬态响应。 它还可能影响反馈环路的稳定性。  

    我建议坚持 TI 在220uF 数据表中的建议。 您还可以使用 WEBENCH/SIMPLIS 仿真来添加额外的电容、并查看它如何影响电路的性能。 如果客户想要仔细检查 IC 在使用额外电容时的行为、我还建议他们使用我们的 EVM。

    此致、

    Akshat