请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2521 您好!
我有一个关于 TPS2521设计计算器的问题。
(问题1)
关于数据表第34页的公式9 (CdVdt)的计算公式、为其分配的值2000是否为固定值?
此外、在随附的"TPS25210x_Design_Calculator"中、第65行是否对应于公式9?
(问题2)
关于数据表第35页上公式13的 RILM 计算公式、3334是否可以使用固定值?
(问题3)
在数据表第35页的公式14中的 tITIMER 设置中、tITIMER (ms)是否表示要延迟过流检测的时间?
此外、在"TPS25210x_Design_Calculator"中、我可以在哪里更改第93行的值?
此致、
e2e.ti.com/.../TPS25210x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_2.xlsm