This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:Vout 电池短路

Guru**** 2199010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235094/lm63615-q1-vout-short-to-battery

器件型号:LM63615-Q1

大家好、

我对 SW 节点的最大额定值有疑问。  

我计划使用 LM63615-Q1切断电路板模块电源、并且外部线路存在对电池短路的风险。

因此、我想知道 SW 节点和 FB 引脚的绝对最大额定值。

FB 引脚在固定输出模式下的最大额定电压为16V、因此应该没问题。

SW 节点指定为-6V 至40V、但仅适用于10ns 瞬态。

断开 VIN 后、是否可以向 SW 节点施加16V 直流电?   

我认为、如果 SW 偏置到16V、则 VIN 通过 HS FET 体二极管上电、器件上电。  

然后、如果 SW=VOUT=FB=16V、则过压保护机制将生效、开关将停止。  

我的理解是否正确?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新士山、

    是的、您的理解是正确的、当 SW 短接至 Vin 16V、然后 Vout=SW=Vin=16V 时、在这种条件下 FB 电压高于内部基准、因此 COMP 始终为 L、开关将停止。

    Elena.