请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5158 主题中讨论的其他器件: LM5157
大家好、
我的客户使用 webench 作为 LM5158。 然后他在 Iout 中输入了超过1A 的电流、虽然应该可以使用0~3A、但无法创建设计。
您能告诉我为什么以及如何解决?
此致、
肯托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kento:
感谢您的联系。 LM5158的峰值电流为3.75A (典型值)、因此在升压拓扑中、它无法在56V 且最小 Vin 为24V 时支持2A 的负载电流。对于此类规格、请使用 LM5157。 如果需要进一步支持、请告知我们。
此致、
EM