请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61048 嗨、大家好!
下面是我的原理图中的相关部分:

TLV61048的电压为5V 时、会释放烟雾。
当电路仅包含 TLV61048和 NRS5020T3R3NMGJ 电感器时、这一问题也可以重现。 仅连接 VIN、EN、GND 和 SW。 FREQ 和 FB 未连接。 请参阅以下试验电路板:

提前感谢您的帮助!
- Laci
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.