请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 您好、TI 专家...
我的设计具有以下参数:
VIN = 12V 至48V
VOUT =-12V
Iout = 3A
我想在 Vin 中放一个浪涌电流电路、您能给我提供 相关的建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉、参数
VIN = 12V 至48V
VOUT = 12V
Iout = 5A
您好!
感谢您的联系。 您的控制器在启动期间是否达到电流限制? 您希望电路具体执行什么操作、是否需要限制浪涌电流? 如果是、对应哪个值? 是可以增加软启动时间还是减小输出电容? 我们期待您的回复。
此致、
EM
抱歉,媒体说,我的怀疑已经被错误地解决了。
我有一个 ITECH IT7624电源、当我以超过15V 的电压为 LM5118供电并打开电源时、ITECH IT7624电源可以保护它自己、我认为它是浪涌电流。
如何解决该问题? 有什么建议吗?
您好!
感谢您的反馈。 如果无法增大电源的电流设置、可以尝试增加 LM5118的软启动时间、减少其输出电容。 或者、您可能需要添加类似这样的电流限制器: https://www.ti.com/product/LMP8646
此致、
EM