This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:有关上电序列的问题

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235906/bq24259-questions-about-the-power-on-sequence

器件型号:BQ24259

大家好、

   在运输模式下、客户发现 QON 变为高电平和 BATFET 开启之间的时间小于手册中标记的2ms。 它会影响电路吗?如果会、是否有解决方案?

您自己的

不适用

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    在客户正在测试的特定器件上、QON 的计时似乎有点快。 这应该不是问题。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Garrett,

      感谢确认。

      我们是否有某种方法可以调整此计时?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    我们是否有一些方法来调整此计时?

    遗憾的是、没有、这不是可以在生产后进行调整的东西。  

    此致、

    加勒特