This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:低 Fsw 的6.8nF CT 问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236163/ucc3895-concern-on-6-8nf-ct-for-low-fsw

器件型号:UCC3895

您好、

客户采用 UCC3895在~14kHz Fsw 内进行设计。 其中 RT=100k Ω、CT=6.8nF、远高于 CT 建议的最大值880pF。

使用高 CT 有什么风险? 放电电流可能会很高、并会损坏内部 FET、对吗? 还有其他参数吗?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    数据表提供了以下有关使用大型 CT 电容器的警告:

    下面显示了图11

    大电容器将有效限制可支持的功率范围。  

    我希望这可以回答您的问题。