大家好、
客户发现我们的充电器 VSYS 无法启动、
REGN 和 CHRG_OK 看起来正常并保持高电平。
看起来它每550ms 重试一次, 而 SW1甚至没有达到 Vin 电平(5V),它只是2V。
请帮助定义这是什么问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户发现我们的充电器 VSYS 无法启动、
REGN 和 CHRG_OK 看起来正常并保持高电平。
看起来它每550ms 重试一次, 而 SW1甚至没有达到 Vin 电平(5V),它只是2V。
请帮助定义这是什么问题。
尊敬的 Fred:
看起来 SW1甚至没有进行切换。 我建议遵循 https://www.ti.com/product/BQ25710上的用户指南 、确保正确设置所有内容。
此致、
雅各布
您好、Jacob:
这个项目已经投入生产,产量非常高,但现在这个问题的故障率是0.1%。 为此、我们需要您的帮助。
您是否认为高驱动和低驱动信号正常? 对于升压 5V 至12.3V 的情况、您是否认为高驱动脉冲太小?
BTW、我们还捕获了 VSYS 开始下降前的第一个启动波形。
黄色:VBUS
蓝色:SW1
红色:SW2
绿色:VSYS
此致、
弗雷德
你好、Tiger、
这是一个1MU/年系列案例、 请允许我 通过此电话与您联系
我不认为是 INDPM、
以下是一些您可以参考的信息、
1.由于 CHRG_OK 为高电平、因此 ILIM_HIZ 设置为3A。
2."他们已经尝试使用外部直流电源来提供5V/3A 电源、但也没用"
3.换新的充电器 IC 和 MOSFET , AB 换用没有帮助.
请查看下面的上电波形、并向我们提供一些线索。
黄色表示 Vbus、
BLUS 是 REGN、
紫色为 CHRG_OK、
绿色是 Vsys。
更新更多
蓝色:VSYS
黄色:适配器电流
尊敬的 Fred:
'输入电流限制设置引脚。 通过连接电阻分压器对 ILIM_HIZ 电压进行编程
从电源轨到 ILIM_HIZ 引脚再到接地。 引脚电压的计算公式为:V (ILIM_HIZ)= 1V
+ 40×IDPM×RAC、其中 IDPM 是目标输入电流。 使用的输入电流限制
是 ILIM_HIZ 引脚和 REG0x3F ()的较低设置值。 当引脚电压
低于0.4V 时、该器件会以低静态电流进入高阻态模式。 当引脚电压
高于0.8V 时、器件将退出高阻态模式。"
这意味着当引脚电压低于1V 时、输入电流限制为零。
此致、
虎