This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否提供了 LMG1210:PSpice 仿真示例?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237433/lmg1210-pspice-simulation-example-available

器件型号:LMG1210

团队、

我们是否能够提供使用 LMG1210和 GaN FET 的基本 PSPICE 仿真示例?

(例如类似于: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934704/lmg1210-none-encryted-pspice-snom677-zip-model-does-not-work-in-ltspice?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMG1210%2520pspice# )

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是要该文件还是只是一个直观的示例? 下面是我的原理图的屏幕截图:

    它配置为1MHz 开环降压转换器。 PSpice for TI 不包含任何 GaNFET (除了具有集成驱动器的 TI FET 外)、因此您需要从其他供应商导入模型。 我的仿真同时适用于 GaN 系统和 EPC GaNFET、因此我知道这些仿真至少应该起作用。  

    输出如下:

    因此、该降压转换器能够正常工作(200V 输入至100V 输出)。 此处是栅极驱动器放大图:

    使用该模型时需要注意的两个方面是 HS_DAP (似乎接地、而不是 HS)以及 DHL 和 DLH 性能。 根据我的经验、该模型的死区时间行为与实际器件的行为不完全匹配。 如果您需要仿真文件或者没有问题、敬请告知。 如果我发送文件、您必须将 FET 添加到您自己的实例中。

    谢谢。

    A·M·