主题中讨论的其他器件: INA180
您好!
我正在尝试确定该器件上的电流限制功能是如何工作的。 数据表提供了一个涉及3个变量 Rsns、VSNS 和 Iout_Limit 的公式。
如何计算输出电流5A 的 Rsns? 是否有一个应用于代替 VSNS 的常数值?
需要 Rsns 来限制电流、或者电流能否通过 I2C 命令进行控制?
我需要此产品的设计文件供参考、从哪里可以找到它?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试确定该器件上的电流限制功能是如何工作的。 数据表提供了一个涉及3个变量 Rsns、VSNS 和 Iout_Limit 的公式。
如何计算输出电流5A 的 Rsns? 是否有一个应用于代替 VSNS 的常数值?
需要 Rsns 来限制电流、或者电流能否通过 I2C 命令进行控制?
我需要此产品的设计文件供参考、从哪里可以找到它?

尊敬的 Mahboob:
感谢您联系 E2E。
我会在星期一作答。
此致、
布莱斯
尊敬的 Mahboob:
我可以知道有关此项目的以下信息吗? 请将其发送到我的电子邮件中、以便我可以将设计文件(sch、PCB)发送给您。
|
客户和项目名称: |
|
|
应用和产品类型: |
|
|
大规模生产时间: |
|
|
生命周期: |
|
|
年用量: |
|
对于 I2C 版本器件 TPS55289、可以通过写入 IOUT_LIMIT 寄存器对 VSNS (Visp-VISN)进行编程。 并且 Rsns 是固定的、因为它焊接在板上、所以输出电流可以由 VSNS/Rsns 确定。

此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
谢谢你的答复。 我已通过直接渠道转发您请求的信息。
我的另一个问题是、您如何实现此器件的最大电流限制? 只需通过 IOUT_LIIMIT 寄存器禁用电流限制即可解决问题、或者您是否需要从电路板上排除 Rsns 电阻? 最大电流限制是6.35A 还是8A? 因为数据表指定了两个限值、一个6.35A 可编程限值和一个8A 平均电感器限值。
尊敬的 Mahboob:
感谢您的反馈。
是的、此器件具有输出电流限制和平均电感器电流限制、会限制此器件的最大电流。
对于输出电流限制、如果您将 Visp-VISN 设置为63.5mV 并选择 Rsns=10m Ω、您可以禁用此功能或获得最大6.35A 输出电流限制。 此外、如果您选择较小的 Rsns、则输出电流限值可能会更大。
对于平均电感器限制、它是固定的、无法进行编程。 对于 Buck 模式、平均电感器电流等于输出电流;对于升压模式、 平均电感器电流等于输入电流。
此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
感谢您的澄清。
我正在等待 EVM 电路板的设计文件。 如果你能把它寄给我、那就太好了。
谢谢。
尊敬的 Mahboob:
请检查您的消息、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请告诉我。
此致、
布莱斯
布莱斯、您好!
您的最后一条评论确实回答了这个宝贵的问题。 我还有另一个问题与这一个相关。
该器件无法通过 I2C 将实时输出电流测量值传输到微控制器、因此我们需要使用外部电流检测放大器(例如 INA180)来测量输出电流。
INA 需要一个分流电阻器、而我们已经在 ISP 和 ISN 引脚处有一个正在使用的分流电阻器、因此、建议使用相同的电阻器来馈入 INA 的输入。
如随附图片中所示。

谢谢。
尊敬的 Mahboob:
TPS55289使用 CDC 引脚、该引脚输出与输出电流成正比的电压、您还可在数据表第20页中找到。

此致、
布莱斯