This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:LM27313 Webench 和 TINA 结果显示了不同的结果

Guru**** 2507835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236699/lm27313-q1-lm27313-webench-and-tina-results-shows-the-different-results

器件型号:LM27313-Q1

大家好、

 LM27313XQMF 用于在5.6V 至6V 的输入电压范围内调节12V。

TINA 仿真显示输出电压调节中出现了骤降、而在 Webench 中、负载为250mA 时没有此类电压骤降。

这里是随附的电路和仿真结果、请告诉我这为何不稳定、以及为何两者的结果不同。

e2e.ti.com/.../Vin-5.6_2D00_6V-Vout-12V_4000_123mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    您的 TINA 仿真中的 Rload 是什么? 它是 μ 24Ω 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复、

    实际负载为48Ω μ A (250mA)。

    我们 已通过各种负载检查输出是否保持不变。

    谢谢。此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    我认为这应该是与 TINA 中的设置相关的问题。 您能否附上 TI 仿真文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../P12V_5F00_Boost.zip 附加了文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    问题在于、TINA 无法识别仿真文件中使用的电容器、尽管没有错误信息。

    我尝试使用 TINA 提供的通用电容器、Vout 正常、没有骤降。 您可以尝试一下。

    此致