This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:PMID 输出电流

Guru**** 2179220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237093/bq25628-pmid-output-current

器件型号:BQ25628

大家好、

我在哪里可以找到 PMID 引脚的输出电流限制? 从下图中可以看出、最大电流是2A?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:  

    是的、在 OTG 模式下、建议的最大电流为2A。 请注意、该器件无法限制 PMID 输出上的电流。 客户需要确保其在 PMID 处的负载不超过2A 最大值。  

    此致、

    加勒特