请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63610-Q1 我有一个项目在以下情况下需要5V:
1.输入6.8~19V,输出电压5V 或稍高(外部电源,考虑电缆损耗),输出电流0~0.5A。
我们需要获得良好的 EMC 性能、那么您对 SYNC/MODE 配置和电源线圈选择有何建议呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个项目在以下情况下需要5V:
1.输入6.8~19V,输出电压5V 或稍高(外部电源,考虑电缆损耗),输出电流0~0.5A。
我们需要获得良好的 EMC 性能、那么您对 SYNC/MODE 配置和电源线圈选择有何建议呢?
你好
我已附上此器件的计算器工具。
客户可以使用该工具来定制设计。
请使用正确的客户值更新工具。
可以使用 Webench 设计器设计 EMI 滤波器。
谢谢
你好
已连接
谢谢
你好
在上面的工具中、您将使用 LM63610下拉菜单中的 LM63615。
谢谢