This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:使用咨询

Guru**** 2040210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238928/tps54140-use-consultation

器件型号:TPS54140

尊敬的:

TPS54140是否可以限制通过 COMP 的输出电流以及如何对其进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用 COMP 引脚限制器件的输出电流不是一种好主意。

    COMP 引脚上的电压与最大输出电流之间的关系仅松散。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    有没有其他方法可以将输出电流限制在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您将需要使用连接到 FB 输入的运算放大器设计外部电流检测。

    谢谢