This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:TCLK 的变化

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239170/lm3881-the-variation-of-tclk

器件型号:LM3881

大家好、团队

请告诉我 TCLK 的变化。
LM3881可以通过外部电容 CADJ 来调节 TCLK。 我认为 TCLK 会受到 VHTH、VLTH、ITADJ_SRC、ITADJ_SINK 以及 CADJ 的影响。 ITADJ_SRC 和 ITADJ_Sink 是等效的、包括变化、因此我们将它们统称为 ITADJ。

根据上述参数计算 TCLK:
  TCLK = 2*CADJ*(VHTH-VLTH)/ITADJ

如果 CADJ = 10nF、
  TCLK (典型值)= 2*10N*(1.22-0.5)/12U = 1.2毫秒

这与数据表中给定的值类似。 同样、按如下方式计算最大值和最小值。
  TCLK (最大值)= 2*10n*(1.4-0.3)/4u = 0.3毫秒(-75%)
  TCLK (最小值)= 2*10N*(1.0-0.7)/20U = 5.5毫秒(+358%)

这个 TCLK 变化非常高。 我的理解是否正确?

此致、
早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    除了数据表中定义的典型值外、我们没有其他最大值或最小值。

    此致

    颐和