This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25792和 BQ25798电池已移除故障

Guru**** 2455900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239277/bq25798-bq25792-and-bq25798-battery-removed-fault

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25792

 当电池被取下时、我遇到了 BQ25792问题。  充电器定期开启充电电流、输出电压 振荡。 BQ25798修复了问题。 我是否可以知道 BQ25798行为是如何  在相同条件下发生的(蓄电池移除、充电启用且无 TS 故障时存在 VBUS)? 根据数据表、说明与 BQ25792非常相同、因此我有点困惑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si 您好、

    随着小 BAT 引脚电容衰减和放电、两个器件仍在充电和充电终止之间切换、并报告 OVP。  BQ25792存在 SYS 和 BAT OVP 故障导致转换器停止、从而导致 SYS 崩溃的问题。  BQ25798不存在此问题。

    此致、

    杰夫