This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:保护二极管

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237659/tps2640-protection-diodes

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:TVS2701

大家好、

1)

您能否说明一下 在输出端选择肖特基二极管的目的是什么以及如何选择数据表第38页的图11-1?  

2) 2)在什么情况下、我们可以  对下面所选的二极管使用双向 TVS2701而不是 SMC 二极管? (VIN_max 工作电压为25V)

如果浪涌电平为2类1kV 42Ohm、是否可以使用 TVS2701?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    1.输出肖特基是将负电压钳制在安全范围内。  您可以参考 EVM 器件型号、

    2.是的 TVS2701可以。 您将需要的双向性、因为浪涌也可以是负值。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    如果我们在电子保险丝 EMI 滤波器之后连接降压/升压转换器、我们是否需要肖特基二极管

    DS 中规定-> 可选肖特基二极管(D3)通过电感负载和电缆实现输出短路保护。 我们是否会将 EMI 滤波器电感器视为电感负载?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMI 滤波器可被视为电感负载。 建议器件功能不需要使用肖特基二极管。 如果您的应用有可能在输出侧发生短路、您可以考虑使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    在本例中,最大输入电压和电子保险丝输出电压是25V (Imax 1.8A),是否可以使用40V 和1A 的肖特基 二极管(MBRA140T3G)?

    关于如何选择 肖特基 所需的电压和电流的理论是什么?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    请参阅我分享的有关肖特基选择的图像。  

     MBRA140T3G 看起来很好。

    此致

    G·库纳尔