This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:使用电池运行时从 VSYS 拉取电流时出现问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238933/bq25180-issue-pulling-current-from-vsys-when-running-from-battery

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: TPS61252

我正在将 带有小型锂聚合物电池的 BQ25180用于为相当大的负载(90mA)供电。 当我通过 USB 电源为系统供电时、一切都正常、但当由充满电的电池供电时(VBATT = 3.8V)、VSYS 处的电压 会定期下降。 随附的 wafeform 显示了 VSYS 上的电压-信号的周期约为32ms。

我已经验证过、当电池直接连接到 VSYS 网络时、电路运行正常、并且已经将寄存器保持在它们的缺省值。

请注意、系统在负载较小(~10mA)时工作正常-仅在启用较大负载时才会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus:

    发生这种情况时、您是否仍能够与器件通信? 在插入电池时会发生这种情况吗? 除了电容器外、与您的 SYS 引脚相连的是什么?  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的答复。

    是的-在这种状态下、我似乎可以通过 I2C 与器件通信。

    仅 当使用电池运行时才会出现问题。 如果连接了 USB 源(到 VIN)、它运行正常。

    VSYS 为多个其他器件供电、但导致问题发生的一个器件是 SGX Sensortech MICS-6814气体传感器、该传感器使用小型加热元件。 此器件由一个提供~90mA 电流的5.5V 升压转换器(TPS61252)供电。

    请注意、根据我的原始消息、我已经检查了单独的电池是否能够为电路供电正常(即将电池直接连接到 VSYS)。

    我还在 VSYS 上使用可变负载完成了一个测试、一旦我拉超过90mA、就会出现问题(VSYS 根据原始 POST 降至)。 如果我在该状态下移除负载、问题就会消失。

    谢谢

    安格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉-我刚刚做了另一个快速测试,我认为问题是其他地方! 电池过流放电保护装置踢脚、导致问题发生。 对不起!