This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:IBUS ADC 0/1和 OTG 电源问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238222/bq25882-problems-with-ibus-adc-0-1-and-otg-power-supply

器件型号:BQ25882

大家好、  

  1. 如何理解 IBUS ADC 1的 IBUS_ADC[15]? 它是否用于区分电流的方向?  为什么使用补码?
  2. 当客户连接 OTG 器件时、​​寄存器0x17和0x18的值都不正确、这意味着什么?
  3. 如果客户的 OTG 器件需要5.2V 的独立电源、并且 BQ25882的 VBUS 为5.0V、有没有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    ? 它是否用于区分电流的方向?  为什么使用补码?

    该位是 IBUS 的符号位、指示测得的电流是从 VBUS 引脚进入充电器、还是通过 VBUS 引脚从充电器流出(OTG 模式)。  二进制补码 是用于显示有符号值的方法、因为需要正值和负值。

    Unknown 说:
    当客户连接 OTG 设备时、​​寄存器0x17和0x18的值都是 ff、这意味着什么?

    如果寄存器0x17和0x18都为0xFF、计算得出的电流为-1mA。 这很可能只是意味着器件处于 OTG 模式、但没有明显消耗电流。 您能否确认是否从 OTG 器件汲取了多少电流?

    Unknown 说:
    如果客户的 OTG 设备需要5.2V 的独立电源、并且 BQ25882的 VBUS 为5.0V、是否有任何风险?

    通过将 OTG_VLIM 位设置为0b0111、可以将 BQ25882的 VBUS 配置为输出5.2V。 只要 OTG 器件不需要超过2A 的电流、就应该不会出现任何问题。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ospina:

    感谢您的回答。  

    对于第三个问题、我需要再次说明:此处是客户的使用场景、OTG 外设的独立电源(5.2V)是否会与 BQ25882的5V VBUS 相冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    我们之前的理解是客户使用 OTG 作为5.2V 的电源。 看起来该设计将在5.0V OTG 上应用5.2V。 这相当于并联放置两个不同的电压源。 5.2V 不会引起 OTG OVP、并且 OTG 异常运行会在没有合理原因的情况下消耗电池电量。  

    此致、

    埃里克