This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:封装轮廓信息

Guru**** 2511935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236157/tpsm8d6c24-package-outline-information

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

我的客户询问系统设计所需的其他信息。

您能否向他们提供下面以红色显示的高度信息?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    相关组件是厚度为1.0mm 的基板顶部的1.4mm (1.32-1.52)高表面贴装 IC、因此它的标称高度为2.5mm、电势容差为2.3mm - 2.7mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的答复。

    客户进一步询问是否可以进行准确的热分析。

    1.您能否向他们提供下面用红色标记的尺寸信息?

    2.在 ψJT 的数据表中、器件的哪些位置具有 ψJB Ω 和 Ω 的含义?

    3. Tj 是否表示 A 和 B 的温度低于?

    4.您能否为它们提供 θJA Ω 结至顶部、θJB Ω 结至底部和 Tj (结温) 有哪些建议?

    5. A 和 B 是相同的产品吗? 运行时、它是否产生相同的热量?

    6. C 和 D 是相同的产品吗? 运行时、它是否产生相同的热量?

    7. PCB 有多少层?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1. 您能否向他们提供下面标记为红色的尺寸信息?

    我需要检查一下。  

    器件 C 和 D 采用5mm x 7mm 塑料封装的集成电路封装。

    器件 A 和 B 是6.5 x 6.5mm 复合屏蔽磁芯电感器

    我将需要查找这些组件的位置

    2. 在下面的数据表中、ψJT 和 ψJB 的哪些位置意味着?

    器件 C 和 D 的顶表面(顶部)和底部的外露 PGND 焊盘(底部)  

    3. Tj 是否表示以下 A 和 B 的温度?

    否、A 和 B 没有硅、因此没有"结" Tj 意味着 C 和 D

    4. 您能否为它们提供 θJA Ω 结至顶部、θJB Ω 结至底部和 Tj (结温)? 对于每个 A、B、C、D 产品?

    每个器件的温度在很大程度上取决于工作条件和热环境、因此我无法提供结温。

      对于器件 A 或 B、我没有 θja Ω 或 θjb Ω、  

    θja C 和 D 的 Δ R 已在数据表中列出

    C 和 D 的 θjab 值约为 4°C/W

    5. A 和 B 是相同的产品吗? 运行时是否产生相同的热量?

    是的、A 和 B 是相同的产品。  在两相配置中、它们耗散的热量相同、在双单相中、取决于相对负载电流。

    6. C 和 D 是相同的产品吗? 运行时是否产生相同的热量?

    是的、C 和 D 是相同的产品。  在两相配置中、它们耗散的热量相同。  在双单相中、取决于它们的相对负载和配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能否向他们提供下面标记为红色的尺寸信息?

    由于这些尺寸不在数据表中、它们都是近似值、如有更改、恕不另行通知。

    7. PCB 有多少层?

    Carrier 基板为6层、外层为2盎司、内层为1盎司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。

    客户有其他问题。

    θjab) C 和 D 元素的 θja Δ C 是否意味着 Δ C = 4C/W、θjb Δ C = 4C/W?

    Q2)板1或板2的哪个部分是 θjb 下方的位置?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    q1) C 和 D 元素的 θjab 是否表示 θja = 4C/W、θjb = 4C/W?

    是的、每个器件都有一个独立的 4°C/W θjb 来补偿其自身对电路板的功耗

    Q2)板1或板2的哪一部分是 θjb 以下的位置?

     4°C/W θjb 至模块基板底部表面模块 PGND 焊盘上的一个点。