This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560540YQDBVRQ1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238125/tps560430-tps560540yqdbvrq1

器件型号:TPS560430

您好!

在我们的测试过程中、我发现电源效率非常低、最高仅能达到20%。 VIN=13.5V、Vout=3.3V、Iload _nor=20mA、Iload _max=60mA。

数据表中的 Baesd、效率应高达65%。 我还使用 Murata dc-dc 转换工具进行了电感器仿真。 结果

显示效率约为89%。 更奇怪的是、根据我的测试 数据、SW 频率为1.022MHz、但根据数据表、TPS560540YQDBVRQ1频率应为2.1MHz。

请查找我的 SCH 设计和测试数据、 帮助检查发生的情况以及如何改进它。

e2e.ti.com/.../TPS560430_5F00_efficiency_5F00_issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jie、

    从您的封装来看这是 YQ 版、轻载时器件工作在 PFM 模式下、效率和频率都很高、SCH 看起来不错、只是电感器有点大、4.7 μ H 左右可以正常工作。SW 的波形不稳定、 您是否还可以尝试增加到100mA、您的点是20mA。 此外,比较布局与 EVM ,并确保您的测量点正确,输入电流测量来自 Vin/Voucap 的 Vin /Vout 电压正确。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elena:

    感谢您的支持。

    我将尝试改变一个小的电感器。 对于轻负载、我对如何选择电感器感到困惑。 您对此有什么建议吗?

    根据数据表公式 Baesd、Lmin 在轻负载条件下非常大。

    此外、我对 频率下降感到困惑。 如何确保频率稳定且无下降?

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个 webench 工具、供您选择电感器、对 TPS560430使用36V 0.6A 进行计算。

    PFM 模式的频率下降、请在 DS 器件 PSM 模式下读取。 在轻负载情况下会发生这种情况、以提高效率。

    埃莱娜