This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:与 UCC25640EVM-020搭配使用

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC28056EVM-296, UCC28070, UCC28064EVM-004, UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237252/ucc28070evm-using-with-ucc25640evm-020

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件:UCC28064EVM-004、UCC25640EVM-020 、UCC28056EVM-296 UCC25640、UCC28070、 UCC28064UCC28056

您好!

我可以将 UCC28070EVMAS 作为 PFC 升压前端连接到 UCC25640EVM-020 吗?  UCC25640EVM-020手册仅讨论连接 UCC28056EVM-296或 UCC28064EVM-004 。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您对 UCC25640提出疑问。

    实际上、为160W 的功率等级使用 UCC28056/UCC28064等转换模式 PFC 作为前端更有道理、因为它可以获得更好的性能。 UCC28070 EVM 设计为300W、因此您可能无法在160W 条件下针对 CCM PFC 获得最佳性能。 但您一定可以连接 UCC28070 EVM 进行评估。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的及时回复!

    罗伯特