请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 主题: TPS25751中讨论的其他器件
BQ25790支持团队
BQ25790具有 USB PD 3.0 OTG 特性。 但是、BQ25790不是 UL 标准认证。 因此、BQ25790的 VBUS 引脚无法直接连接到 USB-C 端口的 VBUS。 换句话说、需要像 eFuse 这样的电源开关。 这是否正确?
此致、
田尾市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ25790支持团队
BQ25790具有 USB PD 3.0 OTG 特性。 但是、BQ25790不是 UL 标准认证。 因此、BQ25790的 VBUS 引脚无法直接连接到 USB-C 端口的 VBUS。 换句话说、需要像 eFuse 这样的电源开关。 这是否正确?
此致、
田尾市