This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:我选择了 TUSB1064 IC ,这款 IC 是否有助于实现我的应用。

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332909/tusb1064-i-have-selected-tusb1064-ic-whether-this-ic-will-help-to-achieve-my-application-or-not

器件型号:TUSB1064

您好!

我有一个应用用于显示端口和 USB 端口、USB 应该在设备模式下工作(例如:闪烁)、此时显示端口应该处于活动状态(就像 USB 和 DP 同时工作)

对于此应用、我有一个 SOM、它具有 通过 Type-C 实现 DP 的功能。

我选择了 TUSB1064 IC ,这款 IC 是否有助于实现我的应用。

方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    TUSB1064可以同时传递 DisplayPort 和 USB 数据、因此它应该适合您的应用。 您要配置的模式是双通道 DP 和双通道 USB。  

    请记住、您需要一个 PD 控制器来协商 Type-C 端口上的 DP 交替模式和方向。

    此致!

    谢恩