请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563208 大家好、
我们是否推荐使用 C4以及我们是否有建议的范围?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否推荐使用 C4以及我们是否有建议的范围?

尊敬的 Dane:
在大多数情况下、不需要 C4。 仅当客户对交叉频率的要求很高时、才可以使用10~100pF。
此致、
石屏市