This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电流检测分流仿真测试

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332527/bq76952-current-sense-shunt-simulation-test

器件型号:BQ76952

我想问一下如何针对 IC BQ76952执行电流检测分流仿真测试、  
我有应用程序1mV 顺便传感+和传感-,在此之前,它显示10 -20mA 放电电流,但在施加一个电压到引脚后,它显示350-400A 放电流也我已经测量了电压差两个他们,它显示1.2-1.6V

我使用了数据表中的典型应用原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    SRN/SRP 引脚上的电压读数是多少? 您在何处施加电压、这是否正在进行滤波? 如果您向电路板施加已知电流、是否存在任何问题?

    理想情况下、您使用的电源应非常准确且没有噪声。 可能需要库仑计数器增益/偏移以获得最佳精度。 1m Ω 检测电阻上的1mV 电压应指示电阻上流动的电流为1A。

    若要使其读取350A 电流(假设电阻为1m Ω)、SRN/SRP 引脚上的电压必须为~350mV。 这超出了我们为分流测量建议的电压范围。

    您有原理图吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙