This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:占空比跳跃

Guru**** 2507445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316189/uc1825-duty-cycle-skipping

器件型号:UC1825

您好!  

我正在开发一种使用旧部件 UC1825BJ/883B 的反激式设计、我遇到了一些技术问题、希望您能够对此加以说明。

我面临的问题是 OUTPUTA 和 OUTPUTB 在相同负载条件下经常错过周期。 OUTPUT_A 连接到 MOSFET 的栅极、OUTPUT_B 保持开路。 我已经验证过 ILIM 保持在电流限制/过流阈值以下。

通道#1:OUTA |通道#2:OUTB |通道#3:CLK

CH1:OUTA、CH3:MOSFET 上的 V_DS

想知道您是否对这个周期跳跃问题/特性有任何建议。 部件/电路的哪个部分可能控制 VDS 上的此谷值检测/多少为零电压开关?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图供回顾、以查看所有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    我无法在此公共空间分享原理图、但如果适合您、我希望通过电子邮件/电话进行联系。 如果你有任何建议,我可以在哪里去潜水,请告诉我也。  

    该原理图与该 TI 参考设计类似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图发送到

    hong_huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    已发送至您的电子邮件。 如果您有任何反馈、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否移除 C11以查看是否仍然存在脉冲跳跃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为有很长时间没有通信、我将关闭该线程。 如果需要进一步支持、可以重新打开该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    我终于有机会移除 C11。 OUTA 和 OUTB 脉冲仍在此处跳过、就像之前一样(请参阅 CH1:OUTA 和 CH2:OUTB 下方的捕获)。 想知道您是否有任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您移除 ILIM 引脚上的电容器 C8该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长时间没有通信、我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:  

    请让我对缓慢的响应持怀疑态度。  

    移除 C8根本没有帮助。 它实际上会断开电路。 您可以看到如下的波形:CH1为 OUTA、CH2为 OUTB。 它不再正常运行为 PWM 输出。 OUTA 和 OUTB 的频率均降至6Hz。  

    想知道您有什么建议吗?

    想知道您是否有任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果移除 C8实际上会导致某些故障、则您的电流检测信号可能具有过大的尖峰、当 C8存在时会为 C8充电、从而导致脉冲跳跃。 您可以测量 ILIM 引脚和 RAMP 引脚以找出。 脉冲跳跃通常是由于电流信号超过阈值导致的、因此您还需要测量引脚3以查看其是否超过1.5V 以尽早导致脉冲终止(无脉冲)。  

    请按照数据表第1页的图表过早地确定哪个信号导致脉冲终止。 这基本上是进行调试的基础。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:
    感谢您的意见。 拆除 C8会导致电路因故障状况而出现故障。 您的解释和数据表清楚地显示了这些信息。 在这种情况下、C8用作滤波器、如果没有滤波器、则过冲会进入并按预期触发故障条件。

    但是、这并不能解释为什么在 C8时存在跳转周期。 此跳频周期是随机的。 该跳跃 问题很可能与故障条件无关、因为故障条件具有随机性并且频率很高。 请注意、故障条件下的 PWM 波形应具有 Hz 范围内的高频、这在本例中不正确。

    您是否有任何强大的线索可以帮助您寻找下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C8可能有剩余电压被电流尖峰随机充电、因此当 C8电压变得足够高时、会终止脉冲、从而导致脉冲跳跃。 尖峰可以随机显示、因此脉冲跳跃是随机显示的。 与 RAMP 和 COMP 类似。 在我看来、这可能是由于您的电路板布局布线或变压器泄露导致的噪声过大。

    您可以捕获这些引脚波形来找出、如果您确实看到噪声、则需要减少尖峰、否则您必须容忍脉冲跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请捕获这些波形以找出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于长时间没有进一步的通信、我将关闭此主题。 如需进一步帮助、请创建新主题。