请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 迪亚尔斯、
电池13系列、CUV 阈值设置为2.7V、当触发到 CUV 时、电池电压恢复到设置值、放电将损坏 DSG MOSFT;
当设定值从2.9V 更改为3.1V 时、它剂量不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
电池13系列、CUV 阈值设置为2.7V、当触发到 CUV 时、电池电压恢复到设置值、放电将损坏 DSG MOSFT;
当设定值从2.9V 更改为3.1V 时、它剂量不起作用。