This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:从 CUV 恢复时损坏 DSG MOSFET。

Guru**** 2463050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331821/bq76952-damage-the-dsg-mosfet-when-recover-from-cuv

器件型号:BQ76952

迪亚尔斯、

  电池13系列、CUV 阈值设置为2.7V、当触发到 CUV 时、电池电压恢复到设置值、放电将损坏 DSG MOSFT;

当设定值从2.9V 更改为3.1V 时、它剂量不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DSG 栅源关断是否有任何波形? 哪个 FET 会损坏? 我看到有两个 DSG FET。  请记住、DSG 关断电压将取决于 LD 引脚。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙