This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:我们能否将 AFE RX 和放大器;TX 通过电平转换器连接到微控制器?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331188/bq75614-q1-can-we-connect-afe-rx-tx-to-the-microcontroller-with-the-level-shifter

器件型号:BQ75614-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTXU0304

大家好、我展示了 AFE 数据表中使用的隔离器的基准连接。 我可以直接连接或电平转换器到微控制器的 AFE RX 和 TX 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***:

    是的、您可以使用电平转换器将 RX 和 TX 连接到 MCU。 请参阅 BQ79614 EVM 指南。 具体说明了我们如何使用电压电平转换器将 USB2ANY 连接到 BQ 器件。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我使用了 TXB0104PWR。 请在原理图下方查看 PL。

     我还有一个问题、 我可以使用 TXB0104PWR、而不是 TXB0104PWR 、而是 TXU0304?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***:
    我只熟悉器件的 BQ 端。 不过、只要您为 BQ 器件提供5V 逻辑、就应该能够使用该电平转换器。

    此致!

       昆廷