This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VTS 电压为4.27V、但 REG1F 显示0x01

Guru**** 2796755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331886/bq25792-vts-votlage-is-4-27v-but-reg1f-shows-0x01

器件型号:BQ25792

您好、先生/女士:

对于 VTS 我们有一些问题。

我们在 CHRG_STAT_0 (REG1B) 0x07上看到了充电停止状态。

但我们测得的 VTS 电压为4.27V、

我们还比较所有寄存器映射参数、找不到异常设置或标志。

您能否告诉我们、为什么 REG1F 在 VTS 4.27V 时显示0x01?

我还注意到、ADC_TS 在异常情况下为0x00、ADC_TS 在正常情况下为0x02。

无论 ADC_TS 上的0x00或0x02是什么、在热范围内意味着什么?

所有寄存器显示在右下方是正常充电参数、左侧是异常充电参数。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    ADC_TS=0V 表示 JEITA 过热。  您能否确认4.27V 的 V (TS)测量值实际上位于充电器 TS 引脚?  电阻分压器和热敏电阻可能未按如下所示进行连接:

    此致、

    杰夫