请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563201 主题中讨论的其他器件: TPS56836、 TPS62933O、 TPS563240
BU 专家、您好!
由于 TPS563201是 Eco-mode 器件、因此 我们是否具有 与 TPS563201规范类似的 Out-of-Audio 器件? BTW、FCCM 器件不适合我的客户。 谢谢。
此致、
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BU 专家、您好!
由于 TPS563201是 Eco-mode 器件、因此 我们是否具有 与 TPS563201规范类似的 Out-of-Audio 器件? BTW、FCCM 器件不适合我的客户。 谢谢。
此致、
查理
您好、Charlie。
现在、我们只有在 RTM 中具有 Out-of-Audio 功能的 TPS62933O 和 TPS56836。 我认为 TPS62933O 适合您。 此外、客户是否可以接受使用 TPS563201在负载处添加电阻器来避免开关频率低至20kHz?
此致、
石屏市
尊敬的 Shipeng:
我认为 使用 TPS563201、降低 Cout 也可以避免低至20kHz 的开关频率、对吧?
此致,
查理
您好、Charlie。
我认为降低 Cout 可能对这方面没有帮助。
您好、Charlie。
我找到具有 OOA 模式的 TPS563240。