This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:低负载时的输出电压低于设计电压

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327071/tps53319-output-voltage-at-low-load-is-lower-than-the-design-voltage

器件型号:TPS53319

入力電圧20V μ A、出力電圧3.8Vで使用しています。μ A
出力電流2A程度で動作している時は出力電圧3.8Vで安定して動作していますが、出力負荷が低くなり、
出力電流が0.3A程度になると出力電圧が2.6V程度に降下してしまいます。
TPS53319は出力電流0Aから使用できる認識ですが、出力電流2Aの設計では出力電流が下がった場合、
動作が不安定になる事があるのでしょうか μ A?
また、本事象を回避する方法があれば教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ichikawa-San、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的咨询。

    这是英文 E2E 论坛。 请以英文发布您的咨询、以便我们能够最好地提供我们的服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为20V、输出电压为3.8V。
    当输出电流约为2A 时、输出电压稳定在3.8V、但当输出负载变为低电平且输出电流变为约为0.3A 时、输出电压降至约2.6V。
    TPS53319可用于0A 的输出电流、但在输出电流为2A 的设计中、如果输出电流下降、是否存在运行变得不稳定的任何可能性?
    另外、请告诉我是否有办法避免此类事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ichikawa 您好  

    很难用所提供的信息来回答  

    1.您能否提供 电感值 AD FSW 以及 2A 和0.3A 输出电流的 FSW

    还提供2A 和0.3A 输出电流的 Ton 和 Toff

    2.可能可以但不能确定在低负载时关断时间长于所需时间、进而导致 Vout 变为低电平

    如果您能提供设计所需的规格和原理图

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,市中市

    您是否有任何进度/更新?

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ichiwaka:

    我将关闭此主题、如果需要进一步帮助、可以随时重新打开 Pls。

    谢谢!

    救世主