This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:当器件悬空时、EN 引脚上的下拉电阻器保持非活动状态所需的值是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330113/tlv767-q1-what-is-the-required-value-for-the-pull-down-resistor-on-en-pin-to-keep-the-device-inactive-when-floating

器件型号:TLV767-Q1

您好!

我正在使用此器件为 PCB 上的 CAN 收发器供电。 器件的电源将保持恒定、当通过使能引脚在 PCB 上退出睡眠模式时、我需要启用器件。 由于使能端悬空时该器件默认开启、因此我应该使用哪个值的电阻器来确保该器件在悬空时关闭、然后我可以使用我的5V 信号进行控制?

此外、该器件能否耗散1.5W 功率? 将仅在故障条件下达到此阈值、但想看看是否会

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我将对其进行深入研究、在大约一天之内将向您提供电阻器值的最新信息。

    关于您有关功率耗散的问题、答案很简单: 是、但取决于系统环境温度

    由于 TLV767-Q1的热阻值为51.9C/W、1.5W 的功率耗散会在环境温度之上导致 LDO 温升~78C (1.5W * 51.9C/W)。 此器件的最高 LDO 结温为150°C。 LDO 结温>150°C 将导致 LDO 进入热关断状态并停止调节。  

    因此、如果环境温度小于72C、应该没有问题(78C + 72C = 150C)。 但是、如果环境温度较高、您可能需要对 PCB 进行热优化、这将导致 LDO 的有效热阻降低(即 Rθja Δ T < 51.9C/W)。 Rθja 获得有关 PCB 热优化的更多指导、我们提供了应用手册、其中显示了实际电路板测量值并量化了不同类型电路板布局的 Δ I 变化。 通常、在 Rθja 数据表中列出的 μ C 中、优化的 PCB 布局可以减少35%-55%。 此处的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf   

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    为确保在 EN 悬空时不启用器件而建议使用的 EN 电阻值为 10kΩ ,这是我们通常使用的方法。

    确定电阻大小与在电阻< VEN(LOW)上实现压降有关 。 您可以通过查看使能上拉电流(IEN)和  VEN(LOW )来实现这一点 ,这两个参数都在数据表的 EC 表中进行了说明。 如果我们正在设计最大  IEN 值,那么将是800nA ,而 VEN(低电平)  是0.4V。 如果使用10kΩ 电阻器、该电阻器上的电压将为8mV。 因此、由于它显著小于 VEN (LOW)、因此会在 EN 悬空时将 LDO 保持为禁用状态。

    您可以1MΩ、采用相同的逻辑、如果使用1MΩ Ω 电阻器、EN 引脚上的电压将为0.8V (800nA* 2 Ω)、大于  0.4V 的 VEN (low)、并会导致意外的 EN 行为。

    此致、

    凯尔西