This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:连接到 Mode 引脚端子的电阻器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330302/tps56837-resistor-attached-to-mode-pin-terminal

器件型号:TPS56837

您好、团队成员:

我要将 TPS56837RPAR 的开关频率设置为800kHz、ILIM=7.2A。 根据数据表中的表6-1。 MODE 引脚设置、需要102kΩ。 这种100kΩ+ 2kΩ 电阻器组合是否没有问题?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito-San:

    无需担心此组合、请 在此处选择精度为1%的电阻器。  

    BRS、

    YZ