请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837 您好、团队成员:
我要将 TPS56837RPAR 的开关频率设置为800kHz、ILIM=7.2A。 根据数据表中的表6-1。 MODE 引脚设置、需要102kΩ。 这种100kΩ+ 2kΩ 电阻器组合是否没有问题?
此致、
竹村太人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我要将 TPS56837RPAR 的开关频率设置为800kHz、ILIM=7.2A。 根据数据表中的表6-1。 MODE 引脚设置、需要102kΩ。 这种100kΩ+ 2kΩ 电阻器组合是否没有问题?
此致、
竹村太人