主题中讨论的其他器件:BQ24161B、 BQSTUDIO
您好、TI 团队、
我们 在设计中使用了 BQ24161B (电池充电器)和 BQ27530 (电量监测计)
在我们的应用中、我们将通过电量监测计控制电池充电器、因此、我们计划提供 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令或设置 CMD_NOT_REQ 电量监测数据闪存中的位
我们将在 BQ24161B 中使用 PATH 或 USB 路径对负载提供充电和
情形1: 同时 CMD_NOT_REQ 使用输入路径设置了位、我们的产品正常工作、但当我们使用 USB 路径时、我们可能会看到 VSYS 电压(电池充电输出)骤降、因为这种骤降、我们的 产品将进入复位状态(还附有图像供参考)
情形2: 使用 USB 路径时 不带设置 CMD_NOT_REQ 则没有 VSYS dip。 当我们尝试给 GG_CHGRCTL_ENABLE、 我们观察到 VSYS 骤降,
请告诉我们、使用 USB 路径时电压骤降的原因可能是什么
此致、
迈蒂利 B