This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:设置为"使能"时的启动行为

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327428/tps27s100-start-up-behavior-when-enable-is-set

器件型号:TPS27S100

大家好、

您能否在下面回答问题?

问题1

有关启用 TPS27S100时启动的问题

我认为、如果您在外部设置电流限制值、它会在启动时钳制到该电流值。
换句话说、如果电流在外部限制为2A、则使能后立即下行的浪涌电流将被钳位至2A。 另一方面、在使能后运行稳定后、当电流达到电流限制值时、eFUSE 关闭。

问题2  

电子保险丝开启时、输出侧是否有任何关于上升时间的规定?
我想知道这是为了在 FET 发生下游时检查 SOA、因为浪涌电流。

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

    1.如果存在软短路或过流情况、电流将被钳位到电流限值、此后器件将上升、直至达到热关断温度、过流情况消除或器件被禁用。 如果电流进入热关断状态、电流限值将会降低、直到器件冷却到热关断迟滞以下。

    但是、如果存在硬接地短路、器件将在典型值1us 内关断、然后增加输出电压、直到达到电流限制。  有关行为的完整解释和可视化信息、请参阅数据表中的第7.3.2节以及图36和37。

    2.有关上升时间压摆率,请参见 dV/dt (on)规格。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回答

    问题1

    很抱歉 我没有解释。  这是有关数据表8.2.3部分的问题。

    Unknown 说:
    我相信、如果您在外部设置电流限制值、它会在启动时钳制到该电流值。
    换句话说、如果电流在外部限制为2A、则使能后立即下行的浪涌电流将被钳位至2A。 另一方面、启用后运行稳定后、当电流达到电流限制值时、eFUSE 关闭。

    上述理解是否正确? 如果我错了,如果你能指出我的理解的哪一部分是错的,那将是有帮助的。

    问题2

    - 理解 Vout 以数据表中的这一压摆率上升是正确的(6.7开关特性 dV/dt (on )),即使 eFUSE 在检测到过流后自动恢复?

    -如果电流被钳制,在浪涌电流流动时,电流是否会被钳制,即使在自动恢复期间?

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

    1.您所描述的理解不正确。 电流限制行为取决于短路的强度-图36显示了中等程度的短路/过流(您可以看到电流在8-10us 内增加到2A)、其中器件会立即限制电流、而图37显示了对地硬短路 (电流增加到接近2A、超过电流限制、在2us 以内)、在这种情况下、器件立即关闭 FET、然后打开输出、直到达到电流限制。 这些图中详述的启动/稳态条件仅用于显示发生这些类型短路的典型条件、但在器件启动期间可能会发生硬短路、并且器件将先关闭输出、然后关闭电流限制、 并且在器件稳定并且器件将立即限制电流后会发生中等程度的短路。

    2.正确的、当过流情况消失后器件恢复或器件从热关断状态恢复时、后续输出压摆率限制为 dV/dt (ON)。

    是的、即使在恢复期间、电流也会始终钳位在 ILIM 或 ILIM (TSD)。

    谢谢。

    帕特里克