This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:采样的 VOC 低于预期

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326999/bq25570-voc-sampled-is-lower-than-expected

器件型号:BQ25570

我将使用 BQ25570EVM 测试不同的 PV 电池。 对于额定 VOC 较高的 PV 电池、IC 在~250ms 采样窗口内采样的 VOC 低于使用 DMM 在相同测试条件下测量的 VOC。

PV 电池 VOC (使用 DMM 测得) 预期 Vmpp (80%) VIN (在250ms 采样窗口期间) VIN (超出250ms 采样窗口) 结果
SM811K04L (额定 VOC = 2.76V) 2.49伏 1.99伏 2.46伏 1.97伏  符合预期
SM141k07L (额定 VOC = 4.84) 4.42伏 3.54伏 3.84 V 3.05伏  MPPT 比符合预期、但 VOC 采样值低于预期


我已经更换了 EVM 上的电阻器以与我的电池选择相匹配:
VBAT_OV (典型值)= 3.812V
VBAT_OK (典型值)= 2.54V

VBAT_OK_HYST (typ)= 3.307V

VOC_SAMP = 80%

数据表中提到了"VBAT_OV 设置必须高于 VIN_DC"。
1.这是为什么我看到 VOC (采样)较低,光伏电池具有较高的额定 VOC?

2. Voc (采样)或 V (mppt)需要低于 VBAT_OK 吗?

3.当输入电压高于 VBAT_OV 时、预期的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.采样的 VOC 应等于 VOC、因为器件不应从输入源拉取任何电流。 您能否分享您在采样过程中的波形和输入电压原理图?

    2.V (mppt)应更低、因为这是充电器的工作电压。

    3.如果输入电压高于 VBAT_OV、则充电电流和电池电压调节可能会降低。 VIN 和 LBST 上的电压将高于 VBAT 的电压、因此您可能存在从输入端到电池引脚的导通风险  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。

    1.根据您对原理图的要求、我使用的是 BQ25570 EVM。 PV 电池连接到 VIN (通过 J2)、超级电容器连接到 VBAT (通过 J8)。 未连接系统负载。 请参阅下面的、了解 VIN、VBAT、VSTOR 的记录数据。 采样率为100Hz。

    2.您能解释一下什么是"充电器的工作电压"?

    3.这是否意味着当 Vmpp 大于 VBAT 时(尤其是电池几乎完全放电时)、充电电流会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    1. 为了满足您对原理图的要求、我使用的是 BQ25570 EVM。 PV 电池连接到 VIN (通过 J2)、超级电容器连接到 VBAT (通过 J8)。 未连接系统负载。 请参阅下面的、了解 VIN、VBAT、VSTOR 的记录数据。 采样率为100Hz。[/报价]

    意外的是、采样期间 Vin 低于 VOC。 该器件在采样期间仍会拉取少量电流。 您能否分享您的输入源特征? 此外 、是否有任何额外的输入电容? 如果 JP2 /EN 上拉至 VBAT_SEC、您的 VIN 电压是多少?

    2. 您能解释一下"充电器的工作电压"是什么意思吗?

    这是在充电操作发生时将出现在 VIN 上的电压、因为充电器会将输入电压调节到 MPPT 点。

    3. 这是否意味着当 Vmpp > VBAT 时(尤其是在电池几乎完全放电时)、充电电流会降低?

    道歉的措辞,我的意思是调节不会那么准确。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的输入源特征?


    如果 JP2 /EN 上拉至 VBAT_SEC,您的 VIN 电压是多少?

    ~3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~3.8V

    我认为正在发生的情况是、由于您的输入电压高于您的电池电压、即使您的开关转换器不工作、某些电流也会通过器件被拉入您的电池。 即使在器件被禁用期间、此电流也会将您的输入源下拉至3.8V、从而导致一个低于预期 MPPT 点。

    使 VIN 大于 BAT_OV 点的一个主要危险是、即使电池已充电至 BAT_OV 调节电压、电流也可能继续流入电池。  

    这些升压转换器收集装置通常设计用于在极低输入电压下工作、从而升压至电池电压。 我建议查看我们一些具有 MPPT 的线性或降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    只是想澄清一些细节、以确保我了解如何为该 IC 选择能量收集器。

    我认为发生的情况是,由于您的输入电压高于电池电压,即使您的开关转换器未运行,一些电流也会通过设备流入电池[/报价]

    1.因此、BQ25570会在 Vmmp 高于配置的 VBAT_OV 时禁用升压转换器。 是这样吗?

    2.但当 Vmpp 高于工作模式下的 VBAT 时可以正常工作吗? 升压转换器仍能正常工作?  

    3。那么理想情况下、应选择一个 PV 电池、以使峰值收集条件下的 Vmpp 低于配置的 VBAT_OV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 因此、BQ25570会在 Vmmp 高于配置的 VBAT_OV 时禁用升压转换器。 这是否正确?

    如果电池高于 VBAT_OV、BQ25570将禁用升压转换器、但是、如果输入电压高于电池电压、电流仍可以流入电池。 这就是为什么、即使通过/EN 引脚禁用转换器、您的源极电压也会被下拉。  

    2. 但当 Vmpp 高于运行 VBAT 时可以正常工作吗? 升压转换器仍能正常工作?  [/报价]

    我不认为这是进一步调查的情况。 如果 VOC 高于 BAT、您可能会 面临电池过充的风险、因为即使升压转换器处于禁用状态、电流仍会通过体二极管流入电池。 此外、如果 Voc 大于 VBAT、则采样期间的源极电压可能会低于电源的实际 Voc、从而导致 mppt 采样不正确、就像您的情况一样。

    3. 因此、理想情况下应选择 PV 电池、以使峰值收集条件下的 Vmpp 低于配置的 VBAT_OV?

    理想情况下、应选择 PV 电池、使 VOC 低于配置的 VBAT_OV。

    此致。

    [/quote]