This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155 VME IIN 电流

Guru**** 1507300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327653/bq25155-bq25155-vme-iin-current

器件型号:BQ25155

在连接 BATT 的情况下、VIN (5V)被关闭。
ADC_IIN_CURRENT 显示近似330mA。
为什么即使没有来自 VIN 的输入、它也在流动?

当 VIN 处于导通状态时、电流值近似为正常值。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是由 ADC 设计造成的。 当 PG 不存在且/VIN 为低电平时、IIN 的值应该非常低(如果甚至存在任何电压、则为 uA 级)。 这些 ADC 读数可以忽略。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解你的意思。
    这是否意味着在 IIN 上显示330mA 而不显示 VIN 是根据设计规格而定、不是问题?
    如果没有 VIN、这是否意味着应忽略 IIN 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuzi:

    没错、理想情况下、当 VIN 关断时、通道将被禁用。 如果 VIN 不存在、则应忽略该值、它不会反映实际的 IIN 电流。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳