This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OCC 延迟不匹配

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326192/bq76952-occ-delay-is-not-matched

器件型号:BQ76952

您好、

我的客户在新设计中使用了 BQ76952、他们遇到了关于 OCC 功能的一些问题。

OCC 阈值配置为6 (即12mV)、OCC 延迟配置为1 (即10ms)、我们使用的采样电阻为5 0.5mΩ- 1%(即0.1mΩ/ 1%)。
上述配置的理论计算结果应为120A/10ms。 根据设定电流测试、发现延迟超过规格值、即20ms。

但会将 OC 电流增加到130A。 延迟时间将为10ms。

设置设置如下所示、设置是否有任何问题?

我从数据表中看到可以添加电路板失调电压、它是否与该问题相关?

期待您的回复。

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    可能是 SRP 和 SRN 引脚上建议的 RC 滤波器会在电流非常接近阈值时添加一点延迟。

    我建议查看 SRP 和 SRN 引脚之间的电压(尽可能靠近引脚)、以便更好地了解器件所看到的内容。 通过这种方式、可以更准确地查看 延迟计时器何时应启动以及何时触发保护。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我想我找到了根本原因、它是由 OCC 误差引起的。  这 是由于在延迟期间电流短暂降至阈值以下时计时器会被清除。   

    Br

    爱玛