This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:我的分辨率至 LT1054启动。

Guru**** 2506115 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327406/lt1054-my-resolution-to-lt1054-startup

部件号:LT1054

我的分辨率:

我刚刚遇到了与 LT1054启动相同的问题、我的负载是运算放大器和模拟多路复用器。 < 55mA LOAD

我不得不等待超过30秒的电源周期,即使这样, LT1054有时会在~0.8V 时锁闭。

解决方案包含两个部分:

LT1054需要在数据表中将一个轻阻性负载加载到正电源轨的 NPN 晶体管,调整基极电阻以实现良好的 VCE 饱和。

2.我还必须将输出电容从100uF 降低到10uF 陶瓷。 我将 NPN 晶体管的输出后100uF 电容放置在运算放大器旁、以实现低纹波。

最终结果是、在100%启动的情况下、我可以<1秒重启电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    非常感谢您提供的信息。

    此致、
    布里吉特