This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:有关输出电容的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328858/tps62135-question-about-output-capacitance

器件型号:TPS62135

为什么在数据表的图3中、1.2V 和9V 输出电压场景需要更大的输出电容值。 实际上、TPS62135的输出电压范围是0.8V-12V、 因此1.2V 和9V 既不是最大电压、也不是最小电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang!

    是的、1.2V-9V 不涵盖整个输出范围。 高输出电压下更多的电容器是出于 MLCC 降额的考虑。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、即使在1.2V 输出电压下也要增加输出电容、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你的观点了。 仅显示数据表中以下曲线对应的 BOM、不是建议的 Cout 值。  

    如果您要查找 LC 选择、请参阅下表。 我刚才还进行了基准测试、在1.2V 输出电压条件下使用1uH+22uH 是没有问题的。