This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车降压解决方案

Guru**** 2510745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ64480-Q1, LMR14050, TPS7A53B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328309/auto-buck-solution

主题中讨论的其他器件:LMQ64480-Q1LMR14050TPS7A53B

您好、专家:

您能否推荐具有自动规格的降压解决方案? 谢谢!

输入:12V (典型值) 36V (最大值)

输出:0.8V/0.9V

电流:3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMQ64480-Q1器件就可以在这里工作了。  

    器件预计将于下月初上市。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以试用 LMR14050。 则可能适合您的应用。 您也可以尝试其他 SIMPLE SWITCHER 解决方案、但您可能必须在使用降压转换器后再使用 LDO 解决方案、如 TPS7A53B。  

    谢谢。

    理查德