主题中讨论的其他器件:TPS23731、 PMP22477
我们需要 12V [12W 至15W] POE 电源。
我们将 同时提供 POE 和直流电源[12V DC 适配器]作为输入电源、为此、我们需要 优先考虑 12V 直流适配器 、以防 POE 和直流电源都可用。
要求:- 因此、假设 器件由 POE 电源供电并且在这种情况下输入了12V 适配器直流电源、则根据直流电源作为优先级、 电源需要将电源从 POE 切换到直流适配器、并且必须实现无缝切换、以便器件可以在不重启的情况下平稳切换。 现在进一步采取这种情况继续假设直流适配器电源移除[POE 电源 仍然插入]然后设备电源 再次返回到 POE 作为输入源顺利而无需重新启动。
我们已参考了以下 有关适配器 OR'ing 解决方案的文档
https://www.ti.com/lit/an/slva306a/slva306a.pdf
在这里、我们已经检查了选项2 [适配器首选项和 APD]和选项3 [适配器优先级和 DEN 引脚以禁用 PoE MOSFET]解决方案、但在这两种解决方案中、我们的理解是、在切换时器件将重新启动 因此、请确认我们的理解是正确的、 和 建议添加哪些附加电路以避免在切换时重新启动。
请为我们提供支持并提供参考号。 设计为在不重新启动的情况下设置适配器优先级。