This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:带电注入

Guru**** 2504465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328373/tpsf12c3-q1-inject-on-live

器件型号:TPSF12C3-Q1

嗨、Tim:

我对 Inj-Cap 的连接有疑问。 通常、AEF 会在中性线上注入电流。  

还应该可以注入任何相位(例如 L1)、或者这是否会降低 AEF 的影响?

该问题是由于触摸电流测量而出现的。 我们发现在单元正常运行时、AEF 的使用会受到很大影响。 但是、如果中性点和实时点交换、则触控电流测量结果比原始测量结果更差(应该更差、因为注入电容器与中性点处的感应电容器并联)

我们在正常运行中运行该单元时还有一个更大的空间限制。 我们打算在现场注入电流、这样正常测量会有一点糟糕、最坏情况下的测量(L1和 N 交换)会变得更好。

或许您可以帮助我回答我的问题。

此致  

克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    在带电或空电状态下进行注射应该并不重要。 一般而言、我们推荐布局中最简单的电力线。 另请注意、您可以将注入电容器拆分为两个、并同时注入带电和中性点。 这将维持一个平衡的系统。

    最好查看您的触摸电流测量原理图。 我的理解是、"生活"和"中立"同样适用于该测量。 680pF 的感应电容器不应产生太大的影响、除非您的触控电流规格超低。

    此致、

    时间