This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122:SW of Negative 超出规格。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327148/lm5122-lm5122-sw-of-negative-is-out-of-spec

器件型号:LM5122

您好:

  确认 LM5122的 SW 负电压为-5V
  不过、从"规格"测试的波形。 为-10V (如下所示)
  -10V 不符合规格, 有什么问题吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系。 我怀疑这是使用长示波器探头进行测量导致的、这会在如此高的频率下导致测量误差。
    请注意、在数据表的图44中、开关节点不会下降到-5V 以下。

    谢谢、此致、
    布赖恩