This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710EVM-017

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325962/bq25710-bq25710evm-017

器件型号:BQ25710

大家好、

我正在我的设计(4S 电池)中使用 BQ25710。

输入:19V DC  
VSYS= 16.8V
Vload = 12V @4.5A
Ichrg @.2C=1.36A

如何计算 B125710的 功率耗散和热耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    如果可用、我会从数据表曲线中估算效率。 最好的方法是订购 BQ25710EVM、并在相同条件下对其进行测量。  

    此致、